This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410EVM-018:直流总线输入

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838131/lmg3410evm-018-dc-bus-input

器件型号:LMG3410EVM-018

大家好、

我的客户询问他是否可以在  LMG341xEVM-018的直流/直流转换器功率级中的直流总线上输入12-48V 电压?

输入电压:12~ 48V (高电压总线)

计划是在12-48V 双向直流/直流转换器中使用此 EVM 板

期待您的意见。

此致、


-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    LMG3410 EVM 适用于额定电压为600V 的 GaN FET。 因此、如果您希望直流总线上具有12-48V 电压、绝对没有问题。 但是、对于这种电压水平而言、这种解决方案是否合适值得怀疑、因为此处使用600V FET 可能会非常严重。

    谢谢、此致、

    LIxing