This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:在 VTT 关闭的情况下正确运行

Guru**** 2587175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838551/tps51116-correct-operation-on-the-case-of-vtt-off

器件型号:TPS51116

您好!
请告知我们此电路工作正常。

背景:
由于我们不再使用 VTT 电源(VTT 引脚仅连接到 CTTSNS 引脚)、我们希望关闭 VTT 电源、但无法下拉 SS 引脚、因此 VTT 电源开启。

电流解决方案
当数据表中未使用 VTT 时、将电流电路与建议电路进行比较。
请告诉我们此过程是否不会引起任何问题。

•将 VTTGND 和 MODE 连接到 GND (表3所示的非跟踪放电模式)->不同
 将 VTTGND 正确连接到 GND、但将 MODE 连接到 VDDQSNS 和 VLDOIN (1.5V)
•kΩ 1M Ω 电阻下拉 S3至 GND。 ->不同
 将 S3连接到5V。
•将 VLDOIN 连接到 VDDQSNS。  -> 相同
•将 VTTSNS 连接到 VTT、并从 VTT 移除要悬空的电容器。 ->相同
•将一个0.033 μ F 电 μF 连接到 VTTREF。 ->相同

谢谢、此致、
M、Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、  

    如果客户无法遵循数据表中的建议、我建议在当前设计中保持 VTT 轨。  

    VTT 轨是 LDO、当负载电流为零时不会消耗功率。  

    谢谢