This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:LM5163关于 CIN 电容器选择

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163-Q1, LM5164-Q1, LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838190/lm5163-q1-lm5163-about-cin-cap-choose

器件型号:LM5163-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5164-Q1LM5163

尊敬的:

我们的客户使用的是 LM5163-Q1、我们还填充了随附的 Excel 文件、但我们发现了以下一些问题:

我们看到了 LM5164-Q1 EVM,C8=33uF,但我们使用 Excel 工具 CIN CAP 值只需要>2.2uF

因此 、必须使用 LM5164-Q1 EVM 并联 CIN 电容器 C8、C9和 C10吗?


关于 CIN 数据表8.2.2.5

如果 LM5163-Q1距离输入电压源约5cm 以内、

这意味着超过5cm、建议 CIN 更高2.2uf 对吧?

关于数据表9. 电源相关建议
每次打开和关闭输入电源时、应避免输入电压。 寄生电阻会导致输入电压在负载瞬态期间下降。 如果转换器的工作电压接近最小输入电压、则这种下降会导致错误的 UVLO 故障触发和系统复位。

那么、它是添加 CIN 原因吗? 如果我们不需要 UVLO 功能,可以移除 CIN CAP 吗?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lawrence、

    2、 这意味着超过5厘米、建议 CIN 更高2.2 μ F、对吧? 是的。

    这是原因的一部分。 输入寄生电感可能会导致环路不稳定。  

    有关更多详细信息、请参阅以下文章:

    http://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slua929a/slua929a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neal


    感谢你的答复。


    第一个问题


    我们的应用是汽车 应用和 LM5163的输入形式电池以及客户关注的 CIN 电容。

    我们使用随附的 Excel 工具、我们的设置是可选 EMI 滤波器阻尼电容为10uF

    e2e.ti.com/.../LM5163_2C00_-LM5164-Quickstart-Calculator-rev3_5F00_316K_5F00_100K.7z

    LM5146EVM 阻尼电容为33uF。

    如何计算 CIN 电容、是否使用 Excel 工具?

    4.7uf // 10uf // 2.2uf 或 仅2.2uF 就足够好了

    ----------------------------------------------------------------------

    顺便说一下,我们使用150cm 长电缆连接到 LM5146EVM,去掉 C8 (33uF),我们发现5V 输出电压是稳定的....
    因此、如果我们可以在  设计中移除 C8电容、我们真的很困惑。

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lawrence、

    建议使用10uF 电容器与 2.2uF 电容器并联、以防止环路稳定性问题。

    您是否需要通过 EMI? 随附的计算工具适用于传导 EMI、4.7uF/2.2uH 适用于 EMI 滤波器。