This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:查看充电放电周期后的随机容量变化

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQMTESTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838382/bq34z100-g1-seeing-random-capacity-changes-after-a-charge-discharge-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQMTESTER

你(们)好

将在电子邮件中为您提供更多详细信息。 客户在 充电放电周期后看到容量随机变化。 在他们的系统中、他们并联了5个电池组。 每个电池组都有自己的电量监测计和充电器放电控制器。 该控制器可确保从每个电池中拉出的电流大小相同、充电过程也是如此。  他们看到的是、在使用一段时间后再充电、其中4节电池的读数为正常容量、但读数可能为一半容量。 他们已验证电池已充满电。 有什么想法吗?

另一个问题是、在维修期间、监测计可能会从电池上断开并断电。 这会影响 gg 读数、如果有那么多周期、您会希望电荷放电使其稳定。  

最后、他们使用我们的 EVM 加载黄金文件、他们要求执行一个过程、以便他们可以验证自己是否正确执行了所有操作。 您能给我介绍一下这份文档吗?

谢谢

Jeff Coletti

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们将需要 bqstudio 日志来分析第5个监测计的结果。 一种解决方案是让他们查看电量监测计是否报告了任何差异(如果是单独使用)。 这可以通过以1s 的间隔使用 bqstudio 进行日志记录并在已使用的软件包上执行学习周期来完成。

    否、断开连接不会影响监测计。 您的电量监测计已被学习、因此您不必再次担心学习容量或电阻。

    如果他们使用 bqMtester 、这里有一个将要生产的文档、http://www.ti.com/lit/an/slua665/slua665.pdf

    您实际上可以在 bqstudio 中执行列出的步骤、但其中的硬件使在一个屏幕上执行此操作变得更简单。 他们可以按照那里的步骤操作。