您好!
我们目前使用的 BQ76952采用低侧开关配置、因此使用 DDSG 和 DCHG 引脚通过栅极驱动器触发 MOSFET。
对于 REG1和 REG2稳压器、我们不会同时使用这两种稳压器。 因此、要在 DDSG 和 DCHG 引脚上获得3.3V 输出、需要将 BREG 和 Regin 引脚与 NPN BJT 进行典型连接、否则内部 REG18不能提供超过1.8V 的电压。
当 DDSG 和 DCHG 引脚在3.3V 时使用时、BREG 和 Regin 连接是什么?
谢谢
此致
易卜拉欣
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们目前使用的 BQ76952采用低侧开关配置、因此使用 DDSG 和 DCHG 引脚通过栅极驱动器触发 MOSFET。
对于 REG1和 REG2稳压器、我们不会同时使用这两种稳压器。 因此、要在 DDSG 和 DCHG 引脚上获得3.3V 输出、需要将 BREG 和 Regin 引脚与 NPN BJT 进行典型连接、否则内部 REG18不能提供超过1.8V 的电压。
当 DDSG 和 DCHG 引脚在3.3V 时使用时、BREG 和 Regin 连接是什么?
谢谢
此致
易卜拉欣