主题中讨论的其他器件: LM5013
我设计的12V 电源有问题。
为了进行测试、我将输入电压设置为49V 且无负载;我将获得~12.3V 的输出电压。 负载为1A;输出电压为13V。 此外、负载下的输出电压似乎与 输入电压相关、因为如果我将输入电压从49V 更改为57V、则输出电压将高达13.1V。
我觉得我的问题是3类纹波生成电路、因为当我移除该电路时、输出电压将保持恒定、达到它应该达到的12.2V、但它也很嘈杂(输出端 RMS 纹波电压超过600mV)。
下面是我的电路原理图:
布局如下:
以下是电感器电流(蓝色)和开关节点电压(黄色)的波形:
我不确定波形中的几个方面:
1.什么可能导致控制器关闭中间位置的?
2、频率看起来实际上是155kHz、虽然电阻设置应该是300kHz、但我是否看错了波形?
-要 kΩ 300kHz、我使用了公式、fsw =(12 (V)*2500)/(100 (k Ω))= 300 (kHz)
我的设计中是否有明显的缺失?