This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:为什么在 EN 信号线上插入 R3电阻器、如图19所示?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837770/tps562208-why-is-r3-resistor-inserted-on-en-signal-line-as-figure-19

器件型号:TPS562208

 大家好、

 我的一位客户将为其下一代产品评估 TPS562208。

 他们 有一个问题,如下所示。 请给我评论吗?

 问: 为什么在 EN 信号线上插入 R3电阻(10.0k Ω)、如器件数据表第12页的图19所示?

    电阻器是否为必需电阻器?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya

    R3 是 限流电阻器、 不是必需的。

    EN 引脚是高电压输入引脚、可直接连接到 VIN。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     赵好、

     非常感谢您的快速回复。

     我会向客户告知您的意见。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 EN 与 VIN 连接、则该电阻器用于限制电流。 但是、如果您使用信号来控制 EN、则可以将其删除。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Shawn、

     客户不需要控制 EN、而是希望将 EN 直接连接到 VIN。

     您说过 EN 可以直接连接到 VIN。 正确吗?

     将 EN 引脚直接连接到 VIN 是否存在任何问题?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    不用担心、对于 TPS562208、EN 引脚可直接连接到 VIN。 无需添加此电阻器。

    肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Shawn、

     我明白了。

     谢谢、此致、

     Kazuya。