This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS26625反向电压阻断

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835238/tps2662-tps26625-reverse-voltage-blocking

器件型号:TPS2662

你(们)好

对于连接的电路、当向输入施加正向电压时、IC 会按预期工作。 UV 和 OV 保护按预期工作、并在原理图中提及。  

μA 反向输入电压应用、输出电压变为负值、与流经 IC 的15 μ A 电流保持一致。  μA 将输出与 GND 短接、可在 Vout 和 GND 之间测量30 μ A 的最大电流。 输入电压通过电池提供、以确保我不会经历任何通过电力线和/或测试设备的 GND 或接地回路。

当输入滤波器被旁路并且直接在 C3上施加电压时、观察到同样的行为。

"!SHDN"引脚的状态不会影响此行为。

根据数据表第1页图中提供的信息、我不希望 Vout 变为负值、并假设它应保持在0V。  

有人能告诉我我我出了什么问题吗? 或者、这是预期的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将对此进行研究、并将在几天后返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在反极性输入的情况下、电流 I (VINR)从输入引脚流出。 请参阅  数据表电气特性中电源电压的 I (VINR)。

    对于输出短路、TPS26625短路后会自动重试、并将电流限制为 ILIM 上的电阻器设置的值。 这可能导致平均电流为30uA。

    请参阅  数据表9.3.5.2节中的图40和图42。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    非常感谢您的回复。 简单地说、"来自输入引脚的电流 I (VINR)"是否意味着该电流从输入引脚流向输出引脚?

    谢谢、

    Kaveh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kaveh Mazloomi

     

    输入( IVINR)反极性情况下的电流是来自器件内部电路的电流和来自 OUT 引脚的电流之和。 如果 OUT 引脚开路或悬空、则它将是来自器件内部电路的电流。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、这是否意味着当输出引脚悬空时、预期会在其上产生负电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kaveh Mazloomi、

    在输入端施加反向电压时、在 OUT 引脚处测量的电压值是多少? 在从 OUT 中移除1M 探针的负载后、您是否测量(使用万用表)相同的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有测量均通过示波器探头(1MΩ Ω 至 GND)完成。 测得的电压与0至-15V 之间值的输入电压几乎相同、对于更多负输入电压、测量电压在-15V 左右保持恒定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaveh、

    输入电压为-15V 时,OUT 引脚的电流将在 OFF 状态 Ilkg (out)]下[=OUT 泄漏]

    该电流在数据表的电气特性表中指定、VIN =-57V。

    此电流会在 OUT 上连接负载阻抗时导致输出端出现负电压。

    该电流将随输入电压幅度的减小和温度的降低而减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我要将其标记为 Resolved (已解决)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请随时在论坛上发布任何进一步的问题。