请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS73701DRVEVM-529 主题中讨论的其他器件:TPS737
您好,
我们计划 在设计中使用 TPS73701DCQ LDO。
我们有以下查询。
- 我们使用 LTC2977IIUP 进行伺服。 TPS73701DCQ 反馈节点电压是否可以伺服。
- TPS73701DCQ LDO 是否使用电流源作为输出电压设定点。
此致
Satheesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们计划 在设计中使用 TPS73701DCQ LDO。
我们有以下查询。
此致
Satheesh
Satheesh、
这不是我们的器件、我不熟悉它。 正如我提到过的、您需要调整反馈电阻器的大小、以便 ADC 泄漏可以忽略不计。 您将需要使用 Analog Devices 验证 ADC 泄漏。 查看他们的数据表、ADC 泄漏看起来最大值为15uA、但我不确定测试条件及其与您的应用的匹配程度。 我们通常建议通过反馈电阻器的电流至少是 FB 引脚泄漏电流的100倍。 例如、如果下面概述的技术规格是正确的技术规格、则需要调整反馈电阻器的大小、使其至少具有15uA * 100 = 1.5mA。
要回答您的问题、您可以伺服 FB 引脚、但您需要遵循上述指南。
此致、
Nick