This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 激光二极管驱动器解决方案?

Guru**** 1148630 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201LD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838050/laser-diode-driver-solution

Thread 中讨论的其他器件:ONET4201LD

大家好!

我正在寻找一种解决方案的一些想法、该解决方案将驱动高达1GHz 的激光二极管。 (希望在1Hz 至1GHz 范围内运行)。

我想知道 TI 是否有解决方案。

感谢您的想法。

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们的解决方案主要采用155Mbps 及以上的速率。 如果这适合您的应用,请注意 ONET4201LD DEVICE ( www.ti.com/.../ONET4201LD  )。

    此致、Nasser