This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:禁用输出

Guru**** 2519790 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837699/lmz31707-disabling-the-output

器件型号:LMZ31707

您好!

我有一个安装了 LMZ31707的电路板、我需要使用具有相同电压的不同电压源执行测试、但从电路板上移除器件除外、 我是否可以通过 将 INH/UVLO 接地并将外部电压源连接到 VOUT 电源轨来禁用它?

谢谢、

SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SB:

    要禁用该器件、假设使用漏极开路/集电极开路器件或逻辑门驱动该引脚、则可以对 INH 引脚施加低电压。 当施加低电压时、INH/UVLO 引脚将对地短路、电源输出将被禁用。 有关更多详细信息、请参阅第9.17节和图27。  

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    禁用器件后、是否可以将外部电压源连接到 VOUT 引脚? 只是希望确保部件不会损坏。

    谢谢、

    SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SB:

    为了安全起见、我会放置一个反向电流二极管来阻止电流流流流回电源模块的 VOUT 引脚。

    我已经链接 了一个博客 以供参考。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy。

    SB