This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:TPS650861输入电压范围和开关频率设置

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837899/tps650861-tps650861-input-voltage-range-and-switching-frequency-setting

器件型号:TPS650861

您好!

是否有人可以确认我的客户提出的两个问题。

功率级的最低输入电压? 在数据表中、建议 Vin 必须在5.6V 至21V 之间排列。 是否可以将较低的电压(例如5V)连接到 Vin?

2.如何调整开关频率?

谢谢!

保罗·任

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    1.查看数据表第132页、可以看到一节有关 TPS650861的5V 输入的内容。 总之、这是可能的、但您必须为 VSYS 提供一个小型升压转换器、以使输入电压上升至5.8V、从而使器件不会触发欠压。 使用5V 输入时、不能保证电气特性中的值、因为它超出了我们建议的用例。

    2.用户不可配置此器件的开关频率。 降压控制器的典型开关频率为1MHz。 数据表中的表4.15以及图4-9和4-10提供了有关不同用例的预期结果的更多信息。

    数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps650861.pdf

    此致、

    Layne J