This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:平衡电流路径是什么、DS 中电阻器 RCB1的功能是什么

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835278/bq29209-what-is-the-balancing-current-path-and-what-is-the-function-of-the-resistor-rcb1-in-ds

器件型号:BQ29209

尊敬的 TI:

我只想了解平衡电流路径是什么、我认为应该是这样的:

不应存在流经 RCB1的电流。 我想电阻器 RCB1和 Cin 将为平衡芯片提供低通滤波器、但我可以测量260欧姆电阻器 RCB1上的0.5V 压降、不知道原因是什么。

如有任何意见,请提出。

谢谢!

范王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    原理图上的路径不正确。 数据表的第8.3.5节列出了用于电池平衡的正确基尔霍夫电流定律公式。 这些公式概括了这些电流中每个电流的路径。 请注意、ICB1公式中包含 RCB1。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复。 不过、我仍然无法清楚地了解放电路径、因为我在方框图中发现 VC1只是比较器和施密特触发器的输入、您能提供更多详细信息吗?

    谢谢!

    范王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    VC1是底部电池的电压感测引脚。 对于电池平衡、电池2的值确定为 VC2和 VC1引脚之间的差值。 电芯1的值是 VC1和 VC1_CB 之间的差值。 当电池之间的不匹配值大于大约30mV 时、将开始电池平衡。 当单元格大致相等时、它将停止。

    如果您担心放电路径、查看 ICD (DSG)可能会有所帮助。 这是过压检测放电流。 数据表中的电流为60uA、借助4.3V 过压保护、您可以计算路径的电阻。 为了实现这种保护、将电池的值与内部基准阈值进行比较、以确定是否发生了故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的进一步解释。

    我认为电池2的值由 VC1和 GND 之间的差异决定。 从 DS 8.2中的功能图可以看出、VC1_CB 和 GND 之间有一个 MOSFET。

    另一个问题是、我仍然不理解 RCB1和 RCB2如何参与平衡放电流程、我是说 DS 8.3.5中的公式。

    谢谢!

    范王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    数据表的第8.3.5节还提到、电池2的值由 VC2-VC1决定。 VC1和 GND 之间的差异是电芯1的值。  

    由于 GND 本质上为零、因此电池1的电池平衡电流由 VC1除以路径电阻来确定。 对于电池1、从 VC1到 GND 的路径包括 RCB 和 Rcb1。 电池2的电池平衡电流的计算方法与之类似、不同之处在于电压是 VC2和 VC1之间的差值。 本节还介绍了这些电阻器是什么。 Rcb1定义为电芯1顶部和 VC1之间的电阻器、Rcb2定义为连接到电芯2顶部和 VC2的电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复、

    我的问题是、我不了解 RCB 和 Rcb1如何为电池1构建放电路径、以及 RCB、Rcb2和 RVD 如何构建电池2平衡路径。 您能否提供芯片外部组件的图以及内部方框图(就像我提出这个问题时所做的那样)?

    非常感谢!

    范王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    我将深入探讨这一点、并在周一下午(中部时间)返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    实际上、您发布的原始电池平衡电流图是正确的。 我还同意 Rcb1中不应有电流。 该压降可能是由污染、电容器泄漏或 IC 引脚泄漏/损坏造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的反馈。

    我是否可以假设 DS 中提供的公式不正确?

    谢谢!

    范王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    是的。 假设公式不正确。