This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5176

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837566/lm5143-q1-lm5176

器件型号:LM5143-Q1
  1. 此部件是否可以在100%占空比下运行?  
  2. 它是否需要外部启动电压?
  3. 我尝试运行仿真 PSpice、但遇到收敛错误。 我连接了仿真模型。 有什么建议吗?

e2e.ti.com/.../12V40A_5F00_LM5143-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    1.部件能够提供接近100%的高占空比,部件的最短关断时间限制为60ns,但仅在 PFM 模式或二极管仿真模式下配置部件时,您会得到如此高的占空比数字。 我研究了您的原理图、似乎您通过将 DEMB 引脚连接到 VCC 为 FPWM 模式配置了器件。 如果您正在寻找高占空比、我建议您通过将 DEMB 引脚连接到 AGND 来将器件配置为 PFM 模式。

    2.我建议您先更改 DEMB 引脚连接,以查看 PFM 模式操作是否满足您的应用需要。

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta  

    应用工程师