This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:每 mAh /电池的平衡时间

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835500/bq40z80-balance-time-per-mah-cell

器件型号:BQ40Z80

您好!

我对计算每 mAh 电池的平衡时间有很多问题

"||"的标志是什么?

RCVx、Rext 和 RCB 的电阻为欧姆?

Vcell 的单位是 mV?

我测量了45%的占空比、 我是否应该使用该值?

此致、

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    ||表示电阻是并联的。

    RVCx 和其他电阻的单位为欧姆

    Vcell 的单位为 mV

    是的、45%似乎正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    您能确认我的结果  

    电池时间/mAh 电池1 = 106s/mAh

    使用参数:

    Vcell = 3600mV

    RGS = 10欧姆

    RVCx = 1000欧姆

    比率= 45%

    RExt = 100欧姆

    BR、

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    请允许我再为您检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    请对 bq40z80使用54.4%的占空比。 公式的其余部分是正确的。