This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:PoE 电源连接

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837505/tps23753a-poe-power-connection

器件型号:TPS23753A

你(们)好

我想知道 PoE 电力线的两个连接是否都可以进行设计? (请在所附文件中查看电路的黄色圆圈)

对此有任何问题(例如 EMC)?

由于不同的 HD01 (二极管电桥)中的电流环路同时出现、因此 Connection2似乎具有更高的热性能。

谢谢!

e2e.ti.com/.../PoE-power-connection.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    非常感谢您的提问。 以太网联盟创建了其他以太网 CAT 电缆电力输送标准。 可  在其网站 https://ethernetalliance.org 上搜索"IEEE802.3 bt standard"以找到该标准

    (注意:您可能需要创建帐户才能查看 PDF)

    在该标准中、它们在 第40页上概述了 PSE 引脚配置和允许的电源极性。 如果您不遵循此标准、则该器件将需要专用电源设备、两者都不符合 IEEE802.3bt 标准。  

    如果您想获得有关如何根据标准完成该操作的参考、可使用我们的任何 EVM 或 TI 参考设计进行比较。 下面、我提供了指向我们其中一个包含二极管电桥输入的原理图的 PDF 链接:


    如果您有任何疑问、或者您认为问题已解决、请单击"已解决"按钮向我们指明。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl