你(们)好
现在、我们的客户正在设计 BQ25703A 充电器系统。
客户 希望 自己测量增益相位。
该器件具有 COMP1 和 COMP2引脚、并连接到多 个电阻和电容器。
我们了解到该器件是 降压/升压型器件、 每个器件都需要2型相位补偿、
客户 想要强烈请求我们, 您能告诉我们 如何在 BQ25703A 上测量相位增益特性吗?
因为 他们是 日本公司、 并且拥有公司内部规则 " 自我衡量收益"。
您能回答这个问题吗?
1) 1) 关于 COMP1和 COMP2
如果我们测量 增益相位,则需要 将外部电阻器添加到 COMP1和 COMP2作为注入信号。
我们需要在何处添加此注入信号和电阻器?? 您能告诉我们这个 电阻 器添加点吗?
2) 2) 关于 增益相 位特性
您是否有一些文档, 如何测量 增益相 位特性 ??
如果有此文档, 您是否可以将其发送给我们??
谢谢、尊重
三月贾斯珀 ( Disty Sugimoto)