请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 大家好、团队、
客户具有采用 BQ24650的生产设计、用于通过太阳能电池板为电池充电。 目前、它们在弱光条件下观察到大约6mA 的放电电流。 您能否帮助引导您从何处着手解决问题? 我已经询问了他们目前使用的原理图和电池。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sepeedah、
这是一个已知问题。 请查看 http://www.ti.com/lit/an/slva829/slva829.pdf 上的应用手册。
此致、
Jeff