This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BMS 电池单元正确连接

Guru**** 2555260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836860/bq76940-bms-battery-cells-proper-connection

器件型号:BQ76940

好的、我想问、当我将9S 电池组连接到 BMS 板时、这是否正确:  


我使用  http://www.ti.com/lit/df/tidr773/tidr773.pdf 作为参考、这里是我的原理图文件 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1121.Schematic.rar 我问这件事是因为我尝试以这种方式连接电池、并且无法为 AFE 和 MCU 加电。 检查电路板后、二极管 D19已损坏。 我可以看到表面有一条细线裂缝、连接测试显示它是一个短线。

该二极管发生故障的原因可能是什么? 我知道它以前是在工作的、当我没有9S 电池组时、我可以使用9V 电源和三个220欧姆电阻为 AFE 和 MCU 加电、以模拟这样的低电芯组  

非常感谢、
Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我检查了您的原理图、没有发现任何问题可以解释您观察到的故障。 该二极管的额定电压足够高、您的9芯电池不应因此而发生故障。 连接电池时可能会出现瞬变。 这可能适合在示波器上进行捕获。 最好查看本应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf 的"随机电池连接"部分 、以查看是否有任何可能发生的情况的线索。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、我将查看该文档。

    另一个快速问题是、如果电池组连接到 VCX 引脚、而不是像这样连接到 BAT+/-、电路板是否会消耗功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我希望它可能会这样。 电源引脚仍将通过电路板上的组件获得电源。 这也意味着在未连接 VSS 的情况下连接电池。 应始终首先连接 VSS 以避免损坏。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! VSS、这意味着电池的负极端子、对吧? 这可能是错误的。 我首先在 VSS 之前连接了电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 VSS 应始终首先连接。  

    我希望这可以解决这个问题、

    Matt