Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, TPS40170EVM-597
主题中讨论的其他器件:TPS40170、
您好!
我们正在使用 TPS40170开发低噪声输出直流/直流转换 器、并基于 TPS40170EVM-597开发了原型。
通过对开关纹波和噪声进行后滤波、将频率锁定到基于晶体的外部振荡器并提供低噪声外部基准、我们实现了低噪声(小于5mV pp)。
主噪声现在具有频率分量小于15kHz 的1/f 特性。
我们认为主要噪声源现在是 TPS40170内部误差放大器的输入噪声。
您能否提供有关 TPS40170内部误差放大器输入噪声的任何数据?
您能否告知绕过内部误差信号放大器和从低阻抗输出外部误差信号放大器驱动 COMP 引脚的影响?
如果误差放大器反相输入保持悬空、我们是否可以使用外部误差放大器强制放大器(COMP)引脚的输出?
对于 TPS40170振荡器和 TPS40170 PWM 比较器,您是否有任何噪声数据或低噪声运行建议?
您是否对替代直流/直流控制器有任何建议以实现低噪声输出。
我们的要求是24V 直流输入至5V/8A 输出、 24V 直流输入至12V/2A 输出
此致
Peter Sykes