This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77910A:任何新保护器均可用于 OV 2800mV 和 UV 1600mV

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795462/bq77910a-any-new-protector-can-use-for-ov-2800mv-and-uv-1600mv

器件型号:BQ77910A
主题中讨论的其他器件:BQ77905

大家好、

我的客户正在使用指定的电池、目标 OV 将为2800mV、UV 将为1600mV。 在过去、他们对 bq77910进行了调整。  

由于此 P/N 为 NRND、因此任何解决方案都适合此目的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 bq77905、最小 OV 为3000mV。 这似乎不适合这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、继续使用 BQ77910。 这是 NRND、但我们将继续构建部件。