This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:支持负载突降测试

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625, LMR36015-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795544/lmr23625-q1-support-load-dump-test

器件型号:LMR23625-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR23625LMR36015-Q1

您好、专家、

LMR23625是否可以进行悬空负载突降60V/400ms 测试? 如果没有、是否 有其他解决方案? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    否、LMR23625的绝对最大值为42V。  您可以为您的应用使用60V 转换器、例如 LMR36015-Q1。

    Sam