This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:TPS22810-Q1上升时间公式

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794449/tps22810-q1-tps22810-q1-rise-time-fomura

器件型号:TPS22810-Q1

尊敬的支持团队

查看 数据表、10%→90%的上升时间(us)似乎由 Vin×0.8/SR 计算得出。

是否有任何公式可估算0%→100%的上升时间?

如果尽可能准确、将会有所帮助。

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    永泽-圣、您好!

    感谢您与 E2E 联系!

    我们不会制定公式来估算0%-> 100%的上升时间。 但是,您只需将现有的上升时间从10%->90%乘以1.2X 即可得到近似值。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Authur-San

    感谢您的快速响应。

    与您接收的计算和下面的实际波形相比、从0%到100%的上升时间似乎很慢。   

    是否有任何方法可以更好地预测精度?

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永泽-圣、您好!  

    由于上升时间可能随 CSS 电容器变化、负载电阻和工艺/温度变化而变化更大、因此数据表中提供的值仅为"典型"上升时间值。 遗憾的是、由于上面列出的变量、我们无法更好地预测精度。

    是否有您要尝试实现的特定计时窗口?  

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch