主题中讨论的其他器件: DAC7811
你(们)好。
我们将 LM4140用于 DAC REF2.5V。 如下所示。 在数据表第9页上、图24-26显示了 Cout 用于稳定运行的 ESR 值范围。
我们使用高质量 C1005X5R1A475K050BC 4.7u、其 ESR 非常低、如下图所示。 不确定如何确定频率,因为 ESR 随频率变化。 我们的系统具有直流/直流、所有工作频率均为800kHz。
那么、我们将一个电阻器 R1018与 Cout 进行串行连接吗?
2.我还需要问 一下,Datasheet 第12页上需要采取机械应力消除措施,是否有必要? 它会对其性能产生多大的机械应力/失真? 是否存在定量关系?
谢谢!