This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2893:最高环境温度

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794240/ucc2893-maximum-ambient-temperature

器件型号:UCC2893

您好、E2E、

美好的一天!

我们只想检查它可以具有的最高环境温度?  

 根据数据表、第2页 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc2893.pdf 的温度为-40至125°C

但在网站 http://www.ti.com/product/UCC2893/description 上、它显示-40至105摄氏度

您能否确认哪一项是有效的?  

提前感谢您的回复。  

此致、

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请遵循数据表。 电气参数最高可提供125C 结温、绝对最大值为150C。 通常、大多数客户会对器件进行降额、因此125C 是更真实的结温最高工作温度。

    有时也会指定最高环境温度、但结温将取决于控制器中耗散的功率以及 PCB 散热能力。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Peter! 提前一周过得愉快!