This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:DO、D1逻辑输入迟滞

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, TPS2115A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794456/tps2115a-do-d1-logic-input-hysteresis

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件:TPS2113A

您好!

我们的客户询问 D0、D1逻辑输入迟滞电压。 您能否告诉我们这些逻辑输入是否具有迟滞电压。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshiro、

    D0/D1输入没有迟滞。 TPS2115A 在 IN1/IN2比较中具有迟滞、可用于在通道之间切换。 如果您在寻找一个控制引脚上具有迟滞的器件、TPS2113A 可能在这里工作得更好。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我知道 TPS2115A D0、D1没有迟滞。