This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:有时 PowerManager 没有响应

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792312/ucd90160a-sometimes-no-response-from-powermanager

器件型号:UCD90160A

您好!

我们在设计中使用2个具有不同 I2C 地址的 UCD90160A PowerManager。

我们的处理器 P3041支持时钟条纹。

上电后、处理器从两个 PowerManager 读取器件信息。  

我们发送以下命令:

1.9D 并读取6个字节

2.99并读取 8个字节

3.9C 并读取4个字节

4.9B、读取8个字节

5.9A 并读取6个字节

在某些随机情况下、我们遇到的问题是、在执行命令9A 后 PowerManager 未响应。

有时是 Powermanager 1、有时是 PowerManager2。

对于所有命令、我们在软件中使用相同的例程。 因此、我们可以同时对每个命令执行该操作。

我们还尝试更改命令的顺序。 这意味着在 Pos 5上、我们发送命令9C 或9D。

我们看到 PowerManger 每次 都没有响应(当我们看到错误时)、而这 与命令无关

读取设备信息后、处理器从 PowerManger 读取1000次、没有任何错误(无响应)。

您能解释一下为什么我们有时会遇到此错误。 当我们在巴士上看振荡器时,信号质量很好。

此致  

Christian Guenther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian

    您可以申请共享您的项目文件吗? 我希望确保每个命令具有正确的数据大小。

    您的意思是没有 powermanager 的响应? 器件是否裸片? 此时,UCD 的所有 IO 是否仍然正常工作? 是否还可以在出现问题时提供 i2c 波形?

    您能否使用我们的 Fusion GUI 工具重复相同的步骤? Fusion GUI 还提供用于调试目的的低杠杆 I2C 工具、请观看以下培训视频

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    一段时间以来、我们一直没有收到您的反馈。 希望问题能得到解决。
    如果您需要进一步的支持、请告知我们。

    谢谢