请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070-Q1 主题中讨论的其他器件: UCC28070
大家好、
我查看的是 PFC 控制器(UCC28070-Q1)的数据表。 有一个我不理解的等式
VAC=73*Vrms --(第23页)
我在网上找不到这样的关系。 此公式是否正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我查看的是 PFC 控制器(UCC28070-Q1)的数据表。 有一个我不理解的等式
VAC=73*Vrms --(第23页)
我在网上找不到这样的关系。 此公式是否正确?
您好 Dewang
这种关系与 UCC28070的关系尤为密切、因此您无法在线找到它。
其解释是、计算假设控制器已选择 QVFF = 1 (DS 中的表1)、引脚上的最大 VINAC 峰值电压为1V。 这对应于133V 峰值输入电压或约94V RMS。
设计人员将设置 CS 缩放、以便 CS 引脚上的峰值信号约为3V。 然后、在达到约4V 的 PKLMT 最大值之前、CS 信号上有大约125%的余量。 当输入电压下降时、CS 引脚上的信号增加并达到 PKLIMIT 电平、此时输入电压从94Vrms 下降了0.76、即71.4V。 该电压在桥式整流器内部测量、因此此时的线路电压为73V。
这是一个示例、设计人员可以灵活地更改 CS 和 PKLMT 缩放。
此致
Colin