This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:具有外部 PWM 调光网络的 TPS61165。

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794297/tps61165-tps61165-with-exyernal-pwm-dimming-network

器件型号:TPS61165

您好、专家、

我想知道如何计算或获取外部 PWM 调光网络的电阻值、数据表中没有显示详细信息。 您能帮助了解这一点吗?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    这非常简单、请使用下面的 KCL 公式:
    (i*Rset-VfB)/10k =(Vfb-Vpwm*Duty)/80k ->(i*Rset-0.2)/10k =(0.2-1.8*d)/80k -> i=1.8V*(1-d)/(8*Rset)。 请尝试一下。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    对于10k 80k 和100k、它们的值是否固定? 我只是想弄混如何定义10k、80k 和100k 的电阻器值。

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    对于10k 和80k、您可以自行更改、并使用上面的公式计算占空比和 Iout 之间的关系。 对于100k 和0.1uF、这是一个 RC 滤波器、您可以根据 PWM 频率进行更改。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应并解决我的问题。 肖恩。

    此致、
    Mark、