This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854B:栅极输出振荡

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790428/uc3854b-gate-output-oscillation

器件型号:UC3854B

尊敬的 TI:

您能帮您将原理图作为附件进行审阅吗?

实际上、我们遇到了栅极输出振荡的问题。

同一电路板上的某些 IC 具有该振荡、而另一些 IC 则不存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否认为观察到的对变化的占空比的 IC 被判定为缺陷?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    我已联系一位同事回答您的问题。 谢谢。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    您能否检查任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    为了理解您的问题、您能否详细描述 IC 应用条件? 您能否展示整个 SCH。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bliss、

    这是整个原理图。 我只为 VCC 提供12V 电压。 没有负载。 它是开环。

    此原理图适用于  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此电路用于检查 IC 的完整性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梅森:

    我认为打开乘法器输入引脚(__LW_AT__IAC VRMS 是不好的。   根据数据表、IMOUT = A*B/C、IAC 为 A、VRMS 为 C。

    如果打开这两个引脚、这两个引脚的阻抗不确定。 输出驱动器可能会受到噪声的影响。

    谢谢