请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5180-Q1 您好、先生、
我正在进行反激式设计、 规格如下:在 DCM 模式下为12V 至15V、电流为250mA。
但我对这个数字感到困惑:-它们与本例中额定功率的含义是什么?!
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hamza、
LM5180-Q1具有一个1.5A 集成 MOSFET。 输入电压为12V、可接受(12V * 1.5A) 18W 输入。 LM5180-Q1在其峰值下的效率通常约为85-88%。 我们可以使用87%来计算15.66W 的总额定输出功率。
因此、X 轴上的100将是15.66W 的100%、即15.66W。 您可以使用 Excel 计算器 输入您自己的规格、以查看图形如何变化。
Sam