This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:X 后缀-输出未达到5V

Guru**** 2508975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793431/lm5165-x-suffix---output-not-reaching-5v

器件型号:LM5165

您好!

我使用 Webench 上提出的原理图创建了一个 PCB。 对于 PFM 运行、我将 RT 短接至接地、并将 SS 短接至接地。

L1 = 150uH、Cin = 1uF、Cout = 10uF。

我没有包含 Rseries。

电压不会增加到1伏以上。

有人能告诉我我需要检查哪些内容来隔离问题吗?

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SS 引脚短接至 GND 是否会导致此问题?

    我已经切断了导轨并添加了 ESR 电阻、这没有什么帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean、

    SS 应具有接地电容或保持悬空。 如果 WEBENCH 建议将 SS 连接到 GND、请共享您的 WEBENCH 设计。

    如果这无法解决您的问题、请分享完整的原理图和布局。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    由于我的赛道布局、这不是一个容易尝试的修复方法。

    WEBENCH 不建议将 SS 接地。 我最初打算将其悬空、现在不确定它为什么接地。

    我将尝试进行校正、看看它是否有用

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean、

    请告诉我您的发现。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sam、

    悬空引脚解决了该问题。 这是一个比我所希望的更难的修复方法、但一旦我将该技术降低、它比我预期的要容易。