This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:FW 问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793883/tps53659-fw-issue

器件型号:TPS53659

你(们)好

通常、我们在地址24h 中设置了什么值来使 VR FW 无法烧录到 TPS53659RSBR 中?   

 

Thnaks  

TPS53659RSBR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我不确定具体的问题是什么。 您是否说您无法将寄存器更改写入控制器? 寄存器24h 是最大 VOUT 寄存器、不应与是否可以保存对 NVM 的更改有任何连接。

    我会确保 NVM 安全性未设置为锁定对寄存器的更改(寄存器 Fah、MFR_SPECIFIC_42)、然后确保遵循数据表第98页上的正确流程。

    谢谢、

    Carmen