This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z110与 BQ34Z100-G1

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793729/bq34z100-g1-bq34z110-vs-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z110

您好!

我们使用不推荐用于新设计的组件。 我们将 BQ34Z110与两个 Pb 蓄能器(蓄能器串行连接中为12V 7200 mAh)配合使用。 未来、如果我们无法购买 BQ34Z110、我们将不得不迁移 BQ34Z100-G1。 您对我们应该如何进行迁移有什么建议吗? 组件 BQ34Z110和 BQ34Z100-G1之间是否存在任何包含更改的技术表?

感谢您的帮助、致以诚挚的问候

Tomas Samek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomas、

    bq34z100-G1与 bq34z110类似。

    我建议从监测计中的默认 SREC 开始、使用化学选项卡加载化学 ID、校准器件、然后加载监测设置。

    监测设置可以在 GUI 中输入、也可以导出 gg.csv 文件、在文本编辑器中进行修改、然后导入。

    此致、
    Bryan Kahler