This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:在 LLC 模式下、UCD3138恒定相移值

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790747/ucd3138064-ucd3138-constant-phase-shift-value-in-llc-mode

器件型号:UCD3138064

您好!

我有一个由频率调制控制的 LLC 转换和具有自动切换模式的相移调制。  

我想知道当我的控制器处于频率调制时如何设置特定的相移值(常量)、而不会影响控制的其余部分。

类似于:从90º μ s 到3º μ s 的相移以及具有3º μ s 固定值的频率调制。  

谢谢、

MARC.F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    工程师正在对此进行研究、并将作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 PSFB 和 LLC 之间没有模式切换的情况下、您可以使用相位触发寄存器在 LLC 模式下实现3度相移。 但我不确定您是否可以在模式切换中使用此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想、如果我始终处于 LLC 模式、相位触发器会很有用。 如果没有、UCD 是否会在 LLC 模式下为 PSFB 和相位触发寄存器使用滤波器占空比?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是电压模式控制、则使用滤波器进行相移;如果是峰值电流模式控制、则使用电流触发信号进行相移。