请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 你好!
我后来购买了 BQ51050BEVM 来使用 BQ51050B。
当我将绿色 LED (D1)放置在发送器上时、它闪烁一次(疯狂的快速无线充电器)。
5秒钟后、它再次闪烁。
我测量了输出。 当 LED 闪烁时、它为3.9V、持续一秒。
配置为:
温度引脚禁用。
ILIM 是固定的。
上拉和 VZ 连接在一起。
EN2和 HIGH 是共同的。
(我尝试了所有可能的配置。 结果相同)
根据我的理解、LED 应开启超过1秒。
在电流限制方面、应至少导通一段时间。
有什么建议吗?