This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51363:当 V5为低电平时、Vin 引脚有多少电流?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793141/tps51363-how-much-current-goes-into-the-vin-pins-when-v5-is-low

器件型号:TPS51363

您好!

我希望 Vin 引脚永久连接到我的电池电源(大约7V)、并且仅在用户打开产品时打开 V5。 当 V5基本上为零伏时、我需要知道进入 Vin 引脚的电流大小、因此我可以决定这是否会使我的电池放电。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我需要找到电路板并测量电流。 将在完成后更新结果。 谢谢!

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据 EVM 上的测试结果、它大约为150nA。 谢谢!

    此致、
    Hao