This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:反向电流阻断阈值

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791392/lm74700-q1-threshold-for-reverse-current-blocking

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件: CSD18540Q5B

您好!

我想确认反向电流阻断的 V (AK)阈值。 我的客户将使用 LM74700-Q1和 CSD18540Q5B。 CSD18540的 Ron 为2.2m Ω。 在数据表中、V (ak_rev)为-11mA。 这种平均值是5A (=11m/2.2m)可能流入硅片。 您能告诉我这种情况是否对硅没有影响、例如损坏、错误工作等吗?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shunsuke Nagata、

    LM74700-Q1控制器将 MOSFET VDS 调节至20mV。 它会根据负载电流不断调整栅极电压、以满足20mV 的要求。
    对于更高的负载电流、栅极电压将更高且电流较低(轻负载)、它将是接近 MOSFET 的栅极阈值电压的低电压。

    这种线性调节机制可确保零直流反向电流。 但它允许在 LM74700-Q1能够在1us 内做出反应之前提供小瞬态反向电流。 小瞬态反向电流基于 MOSFET 的 Rdson 和反向电流阈值(Vak_rev)-11mV。 对于 Rdson 为2.2m Ω 的 CSD18540Q5B、峰值反向电流-11mV/2.2m = 5A 仅在1us 内可见。 请注意、仅当输入侧发生硬短路时、才会看到此5A 峰值反向电流。 由于线性稳压机制的原因、任何其他慢速转换输入都将导致零反向电流、因为由于转换输入缓慢、LM74700-Q1将有时间做出反应并不断增大 Rdson、最终导致零反向电流。

    请参阅数据表第一页的波形"输入短路期间的反向电流阻断"。 这显示了 LM74700-Q1在 LM74700-Q1的输入侧突然出现输入短路时的反向电流阻断行为。 当输入短路时、大反向电流可能会从输出流向输入、而 LM74700-Q1会在1us 内快速响应关断 MOSFET。 用于此测试的 MOSFET 是 DMT6007LFG、具有6m Ω Rdson、-11mV/6m Ω=-1.8A 的反向电流峰值可观察到小于1us。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shunsuke、

    如果您有更多问题、请告诉我。
    如果您的问题已得到解答、请单击结尾处的"此问题已解决"按钮

    此致、
    Kari。