This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:如何估算最小调节输出电流?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791985/tlc5955-how-to-estimate-min-regulated-output-current

器件型号:TLC5955

大家好、

我想估算恒流输出的最小值。 是否可以通过 TLC5955控制100uA-150uA 范围?

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kotaro、

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、下周将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、您好!

    是直流值还是平均值?

    如果它是直流值、则 TLC5955无法支持、正如数据表所述、它只能支持1mA。

    如果它是平均值、则应该没有问题。 对于16位 PWM、平均电流应实现1mA/2^16分辨率、远小于100uA。

    此致、

    肖恩。