This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050-1的静态电流

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791999/lm5050-1-quiescent-current-of-lm5050-1

器件型号:LM5050-1

大家好、团队、  

我能否知道当关断引脚被拉高且 Vin=50V 时 LM5050-1的总静态电流是多少? 谢谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有将静态电流降至100uA 以下的建议? 但斯克。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liu Hollis、

    让我检查关断引脚为高电平时的静态电流要求。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    当 OFF 引脚被拉至高电平且 LM5050-1关闭时、Iq 电流仍然为高电平、为了减小该电流、我们建议在 IC GND 和系统 GND 之间使用 MOSFET 来隔离 GND 以降低 Iq。

    请参阅www.ti.com/.../TIDA-00992"


    此致、
    Kari。