This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160EVM-230:PH 节点处的电压高于处于导通状态的 VIN 节点处的电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160EVM-230, TPS54160, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792495/tps54160evm-230-voltage-at-ph-node-upper-than-voltage-at-vin-node-in-on-state

器件型号:TPS54160EVM-230
主题中讨论的其他器件: TPS54160TINA-TI

尊敬的所有人:

我正在开发电路板 TPS54160EVM-230 、以便对定制电感器的磁性材料进行研究。  我想重建一个转换器的简单电路模型来模拟电感器中的电流波形。 使用示波器测量 VIN 和 PH 节点处的电压波形、我注意到第二个电压波形与我预期的相反、大于导通时间中的第一个电压波形。

我不能为这种行为辩解。

您能告诉我 TPS54160芯片内部是否有任何导致此电压上升的东西吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉

    当电路灌电流而不是拉电流时、PH 节点电压可能高于 VIN。 但是、TPS54160等非同步转换器不应发生这种情况。  您能布置波形吗?  为方便起见、可使用 pspice 和 TINA-TI 模型查看开关电流波形:
    www.ti.com/.../toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      感谢您的回答。  我将一些图与波形一起括起来。 我要强调的是、我使用的电感器在弱饱和区域自愿工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易吉

    它必须是您的测试设置。 PH 节点可能会暂时过冲并振铃至高于 VIN、但在剩余的导通时间内、PH 将为 VIN -(Iout * Rdson)、以实现连续模式运行。