您好、E2E、
我们 在试验箱(-25°C)中进行的客户测试"电池放电测试"发现 IC 能够及早实现 NTC 保护。
测试表如下所示、
*我们发现 VREGN=0V @ 67%。
测试完成后、我要求客户使用 10K 可变电阻进行测试、然后发现 NTC 保护通常为76%和36%。
首先、我 怀疑电池在-25°C 温度下无法工作、导致 VREGN 无输出。 但 PMIC 仍具有电压(2.997V)。 因此、电池可能是正常的。
现在、客户希望我们解释"在电池放电时、哪些条件会导致 Q4关断"
我研究这些条件并按如下方式进行排列、
1.蓄电池电压低于2.0V
2. NTC 保护
我是否错过了其他条件?