This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:PGOOD 在轻负载条件下触发

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260-Q1, TPS54240-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791213/tps54260-q1-pgood-triggers-at-light-load-condition

器件型号:TPS54260-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54240-Q1

大家好、  

我的一位客户在以下配置中使用 TPS54260-Q1。  

工作范围:6V 至18V

正常输出电压:5V

正常工作电流:1.0A (最大值)

休眠或轻负载电流:400至500uA

在轻负载条件 下、当负载电流为500uA 且输入电压在6至6.5V 范围内时、电源正常信号会由稳压器触发、进而导致系统复位。

在正常运行条件下、未观察到任何此类问题、发现其工作正常。

您能否建议复位的可能原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    您可能在低压降条件下运行。  请参阅本文档:

    它也适用于 TPS54240-Q1。  请告诉我们这是否能解决您的问题。