This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606输出电压

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789836/bq25606-bq25606-output-voltage

器件型号:BQ25606

您好!

我已根据此部件的应用手册实现了一个电路。 我们使用它通过12V 输入源为10.000mAh 锂聚合物电池充电、并为我们的产品提供系统电压。

我有几个问题:

1.当只使用电池运行时,VSYS 严格遵循 Vbat。 数据表指出"电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平、但不会降至3.5V 最小系统电压以下。" 但当 Vbat 降至3.5V 以下时、VSYS 也会执行相同的操作。 有关3.5V 的数据表声明是否仅在连接外部电源时有效?

2.在我们的系统中、当 Vbat 低于3.0V 时、芯片关断。 根据数据表、我希望它能够继续降至2.7V 或2.8V。这是不是对我的一方有误解?

当芯片关断 VSYS 时、它实际上保持在0.9V 左右。 这是预期行为吗?

此致、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    1)是的、这仅在连接适配器时才适用。 当只使用电池运行时、由于 BATFET 打开、VSYS 应该严格遵循 VBAT。 mΩ、VSYS = VBAT - BATFET 两端的压降、该值很小、因为 BATFET 具有仅为19.5m Ω 的低 Rdson。

    2)和3)您对 VBAT_DPL_FALL 的理解似乎是正确的。 当电池电压低于该阈值时、BATFET 将关闭、以保护电池免受过度放电的影响。 您的电池是否具有内置保护电路? 如果是这样、这可能会使您感到很不快、这将说明您为什么看到数据表中指定的 VBAT_DPL_FALL 的阈值为3V、而不是2.15V - 2.6V 范围。 我在具有电子负载  的 EVM 上尝试过此操作、发现 VBAT_DPL_FALL 阈值为2.49V。BATFET 关闭后、我的 VSYS 降至零、而不是0.9V。这种差异可能是由于我们的不同设置造成的。 当您使用自己的电路+系统+实际电池时、我将使用 EVM +电子负载+电容器、因此只要您的电路在其他情况下正常工作、我就不会担心这一点。

    此致、
    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的快速回复。

    关于2和3、我使用实验室电源而不是电池进行了测试、只是为了确保保护电路不会踢进。 但我会做一些进一步的测试、可能会将充电器电路与电路的其余部分隔离、以消除这种影响。

    此致、

    Erik