This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:一旦3节电池充满电、电池电压就会波动。 STAT 也开始闪烁。

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790095/bq24133-the-battery-voltage-gets-fluctuation-once-3-cell-battery-fully-charge-reached-the-stat-also-starts-blinking

器件型号:BQ24133

在非常接近电池充满电之前、一切都正常。 但一旦电池充满电、 电池电压就会波动。 它大约是12.06到12.56V 的跳转。 STAT 也开始闪烁。 此时、如果耗尽电池并快速关闭电路板。 电池电压稳定在大约12.5V。  

无论是否打开/关闭 bq24133的负载、情况都是一样的。 奇怪的是、即使移除了外部电源、电池电压仍会波动。 在本例中、波动幅度会变得更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BayValley、

    从 BQ24133 SRN 引脚到电池本身的阻抗是多少? 您的终止电流设置是什么? 如果您增大或减小端接电流、这种影响会变得更糟或更好吗?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。

    SRN 直接连接到 BAT。 对吧? 它直接连接到 BAT 端子。 阻抗太小。

    电路板导通时、充电电流设置为0.45A、因此终止电流为45mA。

    当电路板关闭时、充电电流设置为1.6A、终止电流为160mA。

    两种情况下都观察到波动电压。  

    此致、

    BayValley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BayValley、

    在连接电源和电池充电的情况下、我可以将换向和 STAT 闪烁解释为充电器进出终端时与电池或高阻抗电池的高阻性连接。 但是、我不明白如果没有输入电源、电池电压如何波动。 充电器进入 HiZ 模式、其输入端未通电、因此不会影响电池电压。 由/BATDRV 驱动的 PMOS FET 的唯一电路。 您在哪里测量电池电压? 是否存在以相同频率波动的系统负载?

    此致、
    Jeff