This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:连续电流驱动 IC 和正向同步建议

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5034, LM5045, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790485/lm5034-continuous-current-driven-ic-and-forward-synchronization-recommendation

器件型号:LM5034
主题中讨论的其他器件: LM5045UCC39002

使用 LM5034作为电源模块输入40/72VDC、输出12V 1600W 隔离、连续电流驱动 IC 和正向同步建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user1932012、
    LM5034是一款交错式有源钳位正向控制器、虽然理论上可以使用此拓扑设计1600W 电源、但您可能需要评估更好的选项。
    我建议您考虑在530W 模块中使用 LM5045全桥控制器。 您可以将其中的3个模块与 UCC39002负载共享电流控制器并联、从而为您提供1600W 负载要求。
    LM5045全桥将为您提供比正向拓扑更易于管理的磁性元件和更低的峰值电流、并且专为直接连接100VDC 输入而设计。 它还可以与外部时钟同步、并且可以在必要时交错模块。

    此致
    John