This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:LM3488与 LM3478有什么区别?

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM3478, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790053/lm3488-lm3488-what-is-the-difference-with-lm3478

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM3478LM5155

您好!

我正在使用 LM3488开始新设计。

与 LM3478有何区别?

哪个部件更适合将10V 转换为15V 3A

此致、

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    现在、负责的工程师已经离开了。 我们将于4月12日之前作出答复
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    LM3478和 LM3488之间有一些细微的差异

    1. LM3488的时钟可以在外部同步、而 LM3478不能在外部同步。
    2. LM3488的电压基准容差比 LM3478的电压基准容差要小
    3. LM3488的关断电流和工作电流较低

    对于您的应用、我建议查看 LM5155、它是 LM3478和 LM3488的更新版本。 WEBENCH 可用于此器件、并可用于进行设计。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Garrett:
    非常感谢。
    此致、Andrey