This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:LM317A 规格

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789638/lm317a-lm317a-specs

器件型号:LM317A

大家好、

我的客户想要知道数据表中无法找到的规格。 如果可用、请提供?  

整个温度范围(-40∽125°C)内的精度:  

2.静态电流:

3、温漂:

4.输出电阻:

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    所有这些参数均可在数据表中找到。   

    整个温度范围(-40∽125°C)内的精度:  

    输出电压等于外部电阻分压器获得的内部基准电压。  因此、基准精度是该稳压器的内部精度。

    2.静态电流:

    请注意、LM317A 没有 GND 基准、因此未使用术语 IQ 和 Ignd。  相反、为线性稳压器供电所需的电流将为 Iadj。

    3、温漂:

    4.输出电阻:

    非常尊重、

    Ryan