This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV716P:是否有一个具有两个3.3V 输出的 TLV716P?

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV716P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789893/tlv716p-is-there-a-tlv716p-with-two-output-3-3v

器件型号:TLV716P

尊敬的先生/女士:

我能否检查是否要使用输入电压为5V 的 TLV716P 和电压为3.3V 的两个输出稳压器、我应该使用哪一个完整的 TI 器件型号?  

可以这样做吗?  

根据样片申请器件号、我找不到类似 TLV71633PDPQR 的器件

请帮助澄清

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KPK、

    虽然您正确了解器件型号、但目前没有 TLV716P 的双路3.3V 输出版本。 您始终可以在数据表末尾附加的封装选项附录中找到可用选项。

    非常尊重、
    Ryan