尊敬的 TI 支持:
我们公司为 LED 灯具开发电子产品。 我们使用了大量的 TI 芯片。
我们的铝芯光源引擎上的矩阵控制器 TPS92661-Q1遇到了问题:12个 LED 灯串(电流源的负极/ GND 输入、引脚36和37之间)中的最低 LED 闪烁-通常无法编程。 这意味着、在某些周期中、控制器会在短时间内(短于一个时钟脉冲)打开最低 LED。
并非所有布局版本都存在这种现象–但这些光源引擎布局非常相似。 这显然取决于铝芯是否连接到 GND。 如果内核悬空、则不会发生闪烁。 (由于 EMC 原因、光源引擎的铝芯必须连接在一起并连接到 GND。) 我们已经测量了控制信号、这些都是可以的。 正如我在上面写的那样、导通脉冲非常短、无法针对该长度对其进行编程。 这可能是自举问题。 (增大电容值不能解决问题。)
在图片中、您可以看到两个周期看起来应该相同、但它们不同。 一个 LED 亮起、此时应保持熄灭状态。
下一张图片显示了一个 LED (灯串中的最低)的 VF。
标记一个周期的光标。 这意味着、控制器会在某些时间段内将 LED 打开两次! (可编程:仅一次。)
当然、我们可以为您提供我们的光源引擎来测试它们–我们认为这是找出导致闪烁的原因的最快方法。 (我可能无法在此处张贴布局。)
非常感谢您的回复!
Peter H.